microDisplay X – 帶您穩定邁向第一幀影像
microDisplay X 支援您測試整套系統設置、選擇小型應用程式並調整參數,以及在導入影像擷取卡運作期間進行相機設定。
microDisplay X – 帶您穩定邁向第一幀影像
在影像擷取卡啟動期間,microDisplay X 協助您測試整套系統配置、選擇小型應用程式並調整參數、進行相機設定等。此工具提供更便利的方式啟動系統,也提供其他性能功能,例如完整整合 GenICam Explorer 。除了可以直接存取相機暫存器,也能輕鬆為 GenICam 相容相機(Camera Link 和 CoaXPress)配置連結拓樸。相機連接、相機及影像擷取卡韌體皆可配置及控制,設定也能儲存,有了這替代辦法,不必透過 SDK 進行配置。
microDisplay X 同時提供及安裝 runtime。
立即享有下列優勢:
直接在起始視窗內配置相機 (GenICam) 和小程序,並儲存或存取配置
載入多個小程序(每板一個小程序)
放大 DMA(直接記憶體存取)輸出視窗,大規模顯示個別的 DMA 輸出
擷取影像時,取像速度資訊(每秒幀數)的準確度達到最佳化
透過線的剖析圖和直方圖輕鬆設置線掃描相機系統(針對個別的畫素值和線的分布提供資訊)
在小程序指定但未使用的緩衝區(如果相機傳輸的影像區段過小)以紅色於 DMA 輸出視窗顯示
隨時透過新的日誌視窗取得一般與相機偵測日誌資訊、擷取卡事件及系統狀態資訊

microDisplay X 新功能
全新大改版的使用者介面提供可靠便利的方式,引導系統建立人員透過相機影像擷取卡系統擷取第一幀影像。小程序視窗載入一個適合相機和影像擷取卡的小程序,接著顯示影像擷取卡、已載入的小程序及其中的過程。相機輸入埠和 DMA 輸出埠在每項小程序過程中皆有表述,且能進行配置(例如小程序應對應相機對影像寬度及高度的設定)。視窗也在影像擷取期間顯示為小程序啟動的 DMA。
此工具支援連續影像擷取、影像序列及靜態畫面。開始或結束影像擷取後,另有視窗顯示可進行詳盡分析的個別影像(縮放及捲動影像)。現在個別畫素值和線的灰階/彩色值分布有了相關資料,線掃描相機的啟動變得更加容易。可以不用相機,改用小程序整合的模擬器做為影像來源,進行影像擷取卡的初始測試。

microDisplay X – 性能特點
測試及配置影像擷取小型應用程式
根據特殊小程序執行及調整影像擷取
另開視窗顯示所產生的影像進行詳盡分析
存取 GenICam 相機介面
透過圖形化的介面調整相機設定
建立視覺系統的連結拓樸
儲存相機設定,儲存小程序和連結拓樸的配置,或載入已儲存的檔案
可支援的影像擷取卡
microDiagnostics 支援啟用 microEnable 5 及 imaWorx 影像擷取卡。