pylon SDK
pylon SDK
增加生產力,快速獲得結果
增加生產力,快速獲得結果
pylon SDK 提供的軟體開發介面讓您輕鬆學會,有助提升生產力,並增加應用的穩定性。每套 SDK 皆為所有功能提供許多編碼範例,同時附有完整的開發人員說明文件。pylon SDK 可用於多種軟體開發語言,例如 C++、.Net/C# 及 C。
pylon API 帶給您的好處

時間節省 80%
研究顯示與其他類似的 API 相比,獨立開發人員僅用了不到 20% 的時間即可完成同樣的工作。

減少失效原因,增加穩定性
軟體開發範圍變小,自行開發應用變簡單,因此錯誤搜尋也大幅簡化。一開始即可完全避免許多可能的失效原因。

開發過程中靈活性
pylon API 實現了透過 USB 相機輕鬆在 Windows 開發應用,且此應用程式可以在基於 Linux 的 ARM 環境測試,並搭配 GigE 相機使用。這使 pylon 非常適合用來開發嵌入式應用。

GenICam 無需訓練
pylon API 有賴 GenICam 標準。pylon API 囊括所有 GenICam 繁複的細節。您能在開發期間享有 GenICam 優勢,不需要知道有關該標準的知識。

簡單部署
pylon 的複製配置概念讓您簡單複製檔案,即可安裝所有必要的 pylon 元件用於您的應用。如此一來,您就能在配置過程中省下時間,並免去不必要的複雜性。