技術問題
請從下面的清單中選擇您遇到的技術問題。在每個類別中,您都可以找到相關主題的進一步資訊,如:
如何分析錯誤類型
在當地解決問題,無需求助於 RMA 流程的相關資訊。請注意:一旦啟動 RMA 流程,但問題已透過本說明中列出的操作方法解決的話,Basler 可能會收取處理費用。
相機輸出的影像正常,但在影像中或透過目視檢查可以看到斑點。
每台 Basler 相機在生產測試過程中,都會根據感光元件規格,進行光路中的污垢/缺陷測試。
避免污垢的注意事項:
相機出廠時在鏡頭接環上均附有保護裝置。為避免在相機的紅外線 IR 濾光片(彩色相機)或感光元件(黑白相機)上積聚灰塵,請務必遵守以下規定:
當相機未安裝鏡頭時,請務必使用保護裝置。
每次移除或更換保護裝置、鏡頭或鏡頭轉接環時,請務必相機的方向朝下。
切勿將壓縮空氣吹到相機上。這很容易污染光學元件,尤其是感光元件。
可以看到污垢的情況:
使用定向光源的應用,會提高感光元件上污物的可見程度。
在使用非常小的光圈大小(例如大於 f/16)的應用場景
畫素大小極小的感光元件
如何正確清潔相機感光元件?
作為相機保固的一部分,Basler 不建議客戶自行清潔感光元件。在相機使用'手冊的保固注意事項中建議如下:
如果可能,請避免清潔相機感光元件的表面。如果必須進行清潔,請使用柔軟的不起毛布料,蘸上少量優質玻璃清潔劑或純酒精(即異丙醇),因其蒸發得更快並且不會留下任何痕跡。
由於靜電放電會損壞感光元件,因此在清潔過程中必須使用不會產生靜電的布。棉質或由合成纖維製成的特殊潔凈室清潔布巾,是用以清潔的好選擇。
技術支援:
如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,請先收集一些與您問題相關的資訊。像下列這些資訊就很有用:
相機序號
能顯現問題的未壓縮影像
應用場景細節,如光源、使用的光學元件和光圈設定
由於影像感光元件在運輸、處理和安裝過程中可能會發生髒汙,因此無法針對此類要求核發 RMA。如果您的應用對此類問題特別敏感,或是您對 Basler 的品質控制流程有疑問,請聯絡您的經銷商或銷售代表,以獲得進一步的指引。
要申請 RMA 編號,請使用此表格相機取像正常,反應良好,但即時影像看起來很糟糕 - 系統化的圖樣。
可能原因:
鏡頭:使用相機時,您的相機和應用需安裝適用的鏡頭。要找到適用您相機的鏡頭,只需使用我們的鏡頭選型工具或聯絡我們的技術支援人員。
發熱:如果相機出現雜訊較多的影像,這可能是由於感光元件溫度過高引起的。對於我們的大多數相機來說,提供充分散熱,將相機外殼的溫度保持在 50°C 或更低,是非常重要的(您可以在您的相機類型的使用手冊中找到環境需求)。 您可以在此處下載使用手冊。
增益:使用高增益值也會引起雜訊。為了減少雜訊,您應該使用更長的曝光時間,或提供更多的光線。此外,不同的感光元件具有不同的訊噪比。您可以使用相機的EMVA 數據來比較不同的感光元件,也可以聯絡我們的技術支援人員。
色彩平衡:如果在影像中看到色彩失真,則可能需要調整紅色、綠色和藍色的平衡比例參數值。為此,您可以使用相機的白平衡功能。相關詳細資訊,請參閱相機的使用手冊。 您可以在此處下載使用手冊。
熱點/ 瑕疵畫素:如果影像中含有單個孤立的暗點或亮點,則表示您遇到了熱點或瑕疵畫素。每個影像感光元件都有一些這樣的畫素,因此 Basler 會根據感光元件製造商的規格,對這些偏差進行校正。 這類校正是針以個別相機的可運作畫素來進行的。請注意,熱點數量可能會隨著相機的空運次數而顯著增加,即受到高海拔和宇宙輻射的影響。
滾動快門效應:搭載滾動快門的 CMOS 感光元件會產生移動物體的影像失真。 這種效應是由於感光元件的所有線條並非同時曝光而引起的。如何將這種影響降至最低的進一步詳細資訊和建議,請參閱相機使用手冊中的「電子快門操作」一章。 您可以在此處下載使用手冊。
EMI:前往「影像格式控制」參數群組,啟用其中一個測試影像,然後使用單次擷取按鈕來拍攝影像。如果測試影像顯示某些瑕疵,請檢查成像系統的運作環境中,是否存有會產生強大 EMI 的裝置,例如步進馬達、交換式電源供應器或其他大電流交流設備。在這種情況下,請務必使用高品質的線材,並且線材和系統應盡可能遠離 EMI 來源。
暗/亮影像:如果影像太暗,請採取以下措施: 檢查您的光源。如果可能,請嘗試提高光源的強度。檢查鏡頭上的光圈值(鏡頭光圈)。嘗試降低光圈值,讓更多光線進入相機。 檢查曝光時間設定(在 pylon Viewer 的「擷取控制」群組內)。嘗試拉長曝光時間。 檢查增益設定。嘗試調高增益設定。 檢查黑色位準設定。調整黑色位準設定。 檢查亮度設定。調整亮度設定。
光源:使用交流光源會使影像出現雜訊,因為交流光源通常會出現固定的強度變化。(注意:某些非常專業的交流光源,即使使用交流電運作,也可輸出恆定的光線強度。如果必須使用交流光源,請與製造商聯絡以確保其輸出絕對恆定的光線強度。檢查曝光時間設定(在 pylon Viewer 的「擷取控制」群組中)。
技術支援:如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,請先收集一些與您問題相關的資訊。像下列這些資訊就很有用:
相機設定資料(.pfs 檔案)
相機詳細資訊,如序號、韌體版本
能顯現問題的未壓縮影像
應用場景詳細資訊,如光源、被觀察物體
相機在自由運作模式下反應正常,但外部觸發/閃光燈控制無作用。
可能原因:
電壓位準:不同的相機機型,其 I/O 埠可能需要不同的電壓位準。查看相機使用手冊中適用於您相機類型的 I/O 電壓需求。 您可以在此處下載使用手冊。
I/O 接腳指定:查看相機使用手冊中相機連接器接腳指定和編號,了解您的相機類型。 您可以在此處下載使用手冊。
I/O 配置:例如,使用 pylon 來檢查已配置的來源訊號和 I/O 線路的指定方式。在使用手冊中,您可以找到有關 I/O 線路配置的詳細資訊。 您可以在此處下載使用手冊。
I/O 已損壞:如果以上幾點都不能解決您的問題,則您的 I/O 連接埠可能已經損壞。此類故障最常見的是損壞元件中的電流過高。特別是由於切換次級設備而帶來的功率峰值,會導致這類損壞。請檢查您的系統是否有可能的接地迴路,並安裝適當的屏蔽。
為避免這類問題發生,可以改善以下各點:
務必使用具有屏蔽的相機電源和資料傳輸線,並避免與系統中的其他電源線(如馬達或閥門)平行運作。
嘗試使用相機電源,將相機電源與其他電源線分開。
請務必將線材屏蔽層與相機機身連接,而非與電源 GND 或訊號 GND 連接。
盡可能僅在相機電源關閉時才嘗試插拔資料傳輸線。 此處提供的應用說明中,介紹了一些屏蔽和避免接地迴路的技巧。
技術支援:如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,請先收集一些與您問題相關的資訊。像下列這些資訊就很有用:
相機序號
相機設定資料(.pfs 檔案)
觸發用訊號的詳細資訊
使用中配件的相關詳細資訊
相機無法連線、無反應或 LED 燈號熄滅。
可能原因:
電源:請查看使用手冊中的相機電源需求。您可以在此處下載使用手冊。如果您使用乙太網路供電,請確認您的設備符合 IEEE 802.3af 標準。如果您使用輔助電源,請注意工作電壓的最大容差和操作電壓漣波;超出規定範圍可能會造成損壞。要使用 Camera Link 供電,請確保您的設備(線材、影像擷取卡)也符合 PoCL 標準。
LED:檢查您的相機是否正確供電,如果相機配備有 LED,可以檢查相機的 LED,或者簡單地檢查相機溫度是否上升即可。
如果您將 USB3.0 相機連接到一個 USB2 埠,可能無法偵測到相機;相機會因為自 USB 主機控制器取用過多電力而遭到停用。
工具:在 Basler 配置工具中未檢測到相機。透過 pylon 軟體套裝,我們可以為所有介面提供配置工具。對於我們的 Basler 網路相機,您可以使用 BIP 尋找工具。請檢查您的相機是否已由適當的工具檢測到。如果檢測到您的相機,但仍發生問題,請參閱 T5:相機行為。此工具檢測不到的相機很可能發生缺陷。您可以在此處找到配置工具和 BIP 尋找工具。
相機已損壞:如果以上幾點都不能解決您的問題,則您的相機可能已經損壞。此類故障最常見的是損壞元件中的電流過高。特別是由於切換次級設備而帶來的功率峰值,會導致這類損壞。請檢查您的系統是否有可能的接地迴路,並安裝適當的屏蔽。
為避免這類問題發生,可以改善以下各點:
務必使用具有屏蔽的相機電源和資料傳輸線,並避免與系統中的其他電源線(如馬達或閥門)平行運作。
嘗試使用相機電源,將相機電源與其他電源線分開。
請務必將線材屏蔽層與相機機身連接,而非與電源 GND 或訊號 GND 連接。
盡可能僅在相機電源關閉時才嘗試插拔資料傳輸線。 在我們網站提供的應用說明中,介紹了一些屏蔽和避免接地迴路的技巧。
技術支援:如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,請先收集一些與您問題相關的資訊。像下列這些資訊就很有用:
相機序號
應用詳細資訊,如交換器、電源、線材、主機配接器
設定完全無法調整或不在預期範圍內。相機達不到指定的限制。
可能的原因:
GigE 資料封包遺失:Pylon C++ API 在從相機擷取影像時顯示 E1000014 錯誤代碼。這個錯誤代碼表示 "緩衝區未完全擷取,也表示由於資料封包遺失/損毀,影像未能完全擷取"。如果系統元件即乙太網路線材、交換器或 NIC(網路卡)效能不佳,通常會出現這種情況。進一步相關詳細資訊,請在我們的網站上參閱下列常見問題解答:常見問題"錯誤代碼 3774873620(0xE1000014)是什麼意思?"
IP 位址:您可以在 pylon IP 配置工具中看到相機,但無法連線到相機。檢查所有可用 NIC 的 IP 配置是否存有任何 IP 衝突問題,即是否在同一子網域中配置了多個 NIC,例如自動 IP (169.254.xxx.xxx) 或是否使用了錯誤的子網域遮罩。
USB 3.0 主機控制器:如果遇到 USB 3.0 相機的連線或性能問題,則表示主機控制器可能無法正常運作。我們建議使用我們測試過的主機控制器。相關詳細資訊請查看以下應用說明。
USB 3.0 線材:市面上某些 USB 3.0 線材無法提供與 USB 3.0 設備的穩定連線。因此,我們推薦使用通過測試與指定的線材和集線器。Basler 配件通過全面測試,可與我們的相機系列配合使用,因此您可以從解決方案中獲得最佳性能。也請考慮您的相機機型可用的最大線材長度。
第三方軟體:如果您在使用我們的相機和第三方軟體(例如 National Instruments、Matrox、Matlab、Cognex Vision Pro)時遇到困難,請使用我們的 pylon viewer 來測試相機功能。對於某些第三方軟體,您可以在我們的網站上找到進一步資訊,例如應用說明或常見問題解答。如需進一步支援,請聯絡第三方技術支援。
技術支援: 如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,事先收集一些與您問題相關的資訊,是很重要的。像下列這些資訊就很有用:
相機序號
能顯現問題的未壓縮影像
應用場景詳情
相機設定資料(.pfs 檔案)
光學元件或電路或外殼本身的機構損壞。
可能原因:
螺紋:請注意允許的最大鏡頭螺紋長度和安裝孔的最大深度。您可以在使用手冊中找到相機的機械規格。您可以在此處下載使用手冊。
機構應力:持續的機構應力(例如振動、重力)會對相機造成損壞,應儘可能降低。可以在相機裝載點上使用阻尼(請注意所需的散熱)來完成。
配件:對於受到機構振動或重力影響的相機,使用高品質的線材也非常重要,並應將線材擰緊到相機上,以防發生接觸不良。我們提供多樣化的配件組合,可與您的 Basler 相機完美搭配。為確保您獲得最佳解析度,我們提供的所有配件都通過廣泛的測試,以確保與我們的相機相容。
連接器:不正確的插頭會損壞 hirose 連接器。連接到相機 hirose 連接器的線材,其插頭必須具備正確數量的母針。使用較少或較多接腳設計的插頭,可能會損壞連接器。我們提供多樣化的配件組合,可與您的 Basler 相機完美搭配。為確保您獲得最佳解析度,我們提供的所有配件都通過廣泛的測試,以確保與我們的相機相容。
技術支援: 如果您在本網站上找不到問題的解決方案,請聯絡我們的技術支援人員。為了盡可能快速有效地協助您,在聯絡 Basler 技術支援人員之前,事先收集一些與您問題相關的資訊,是很重要的。像下列這些資訊就很有用:
相機序號
應用場景詳情