使用Basler ace相機和影像擷取卡提升AOI系統的性能

在電子電路板製造過程中的故障檢測
為了防止在電路板生產過程中出現錯誤,Delvitech公司可提供AOI系統來進行檢測。
該系統的核心元件是一個光學儀器,它由安裝在兩側的五台相機和若干光源組成。Delvitech公司為市面上已安裝的AOI系統開發了升級版的光學儀器。它配備更強大的相機和影像擷取卡以及搭載圖形化FPGA開發環境,可提高速度、精度和靈活性,從而滿足客戶的嚴格要求。
電子電路板檢測工作需滿足的要求
在AOI系統升級之前所安裝的舊相機無法提供所需的成像品質和速度。為此,Delvitech公司希望為光學攝像頭尋找新的工業相機,以便提供更高的解析度、至少30 fps的幀速率以及具有高頻寬的合適相機介面。Delvitech公司也在尋找匹配的影像擷取卡,因為他們迄今使用的影像擷取卡只適用於特殊的相機。影像處理系統中的所有新的硬體和軟體元件(相機、影像擷取卡、軟體、光源)都必須相互相容。
整個系統最重要的要求是可以通過更換相機和影像擷取卡來提升系統的可擴展性。
AOI系統順利解決電子電路板檢測的難題
AOI系統中的光學儀器包括頂部的相機、側面的四台相機、24個氙氣光源、四個RGB LED和一個感測器。自升級以來,Delvitech公司一直使用配備CoaXPress介面的CMOS面陣相機來作為頂部的相機。在側面相機方面,該公司現在安裝了四台採用Camera Link介面的黑白Basler ace Classic CMOS面陣相機。每台相機在400萬像素解析度下的幀速率為180 fps。
為了確保影像擷取卡與其他元件相容,他們使用了Basler兩個不同型號的可程式設計影像擷取卡。microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress影像擷取卡可與頂部的相機和光源同步運作。兩個Camera Link影像擷取卡microEnable 5 marathon VCL則負責觸發置於兩側的四台相機。
Delvitech公司利用Basler的VisualApplets圖形化FPGA開發環境開發了錄製功能,用於將影像擷取卡連接到軟體。因此,影像擷取卡始終可以在影像傳輸階段早期就生成相同的影像輸出格式。這意味著即便相機、圖像採集卡或相機介面發生更改,軟體依然可以繼續正常使用。
適用於電子電路板檢測的視覺解決方案所具備的優勢
性能更強大的相機和完美相容的圖像採集卡可以顯著增加每分鐘可檢測的電路板數量
可以靈活替換和擴展元件
借助相關的韌體,系統可以輕鬆適應新的客戶要求
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。