客戶成功案例

‍有進球或沒進球?足球中的機器視覺

客戶
vieww GmbH
‍地點
‍德國亞琛
日期
2023

‍多年來,機器視覺系統輔助足球裁判達成判決。門線技術與影像輔助裁判系統使運動比賽的判決更為公平,但運動比賽性質上速度快且賽況變幻莫測,因此對系統形成挑戰。

門線技術功能範例

門線技術 (GLT) 和影像輔助裁判 (VAR) 有何內容?

‍在足球賽中,球是否整顆穿越門線因而得分事關重大。有些進球爭議引發專家討論,也成為球迷茶餘飯後的話題,甚至數十年不歇,其中最知名的例子絕對是英國溫布萊球場 1966 年世界盃冠軍賽,英國對德國之戰的「第三球」。   

‍過去數年來,裁判除了靠自身官能判球,也靠基於視覺的輔助系統做出準確評量。   

門線技術拉開序幕

門線技術 (GLT) ‍系統於 2013 年由德國公司 vieww 推出,並於同年通過 FIFA 認證。系統運用機器視覺檢查球的位置是在門線上或門線後,發出訊號協助裁判判決是否得分。隔年,2014 年巴西 FIFA 世界盃採用名為 GoalControl 的判球輔助系統。  

‍協助棘手情況

‍今日,相機的功能不再局限於協助裁判判斷是否進球。vieww 公司包含 VOL(虛擬越位線)在內的 VAR(影像輔助裁判)系統也已通過 FIFA 認證,在整場比賽期間提供詳盡的影像,協助裁判做出重要的判決,例如判罰球員下場、罰球、越位等情況,大幅減少了誤判。  

‍自 2022 年起,vieww GmbH 與營運夥伴為德國足球聯盟 (DFL) 提供所有裁判技術。

‍輔助系統有助判斷足球賽的各種情況

‍足球輔助系統要克服的挑戰

‍足球賽講求速度與精準度。無論是跑步或踢球,專業好手都是以高速進行,然而,是否越位或得分往往僅繫於數公分甚至數公釐之差。再者,成千上萬的現場球迷和數百萬的電視觀眾沒興趣苦等裁判判決,但判決除了要快,當然也應該正確無誤。  

‍足球運動中的機器視覺‍:高度精準,高度可靠

‍因此,市場和用戶提出輔助系統需求,要支援裁判做出快速、且高度準確可靠的判決。VAR 系統必須即時準確掌握及分析球場上所有情況。   

cs-vieww

‍GLT 與 VAR 專用技術方案

門線技術在足球場設置 14 台 200 fps‍ 相機,因此最新的 vieww GLT 系統能準確追蹤球的去向,以做出準確判決。系統的可靠性來自 FIFA ‍嚴格控管,每年都在所有球場測試及認證相關設備。    

‍內含:Basler ace 2 相機

‍系統採用 Basler Basic‍ ace 2 ‍彩色相機,搭載強大的電腦視覺功能集,可透過 pylon 軟體輕鬆整合。此外,系統利用各款 Basler 定焦鏡頭擷取影像。Basler ace 2 相機是系統重心,有特殊外殼保護迷你電腦,配備功能強大的圖形卡,以及加熱或通風系統。 

‍利用影像輔助系統分析賽況

‍技術需求與日俱增

‍足球賽高速進行,因此高取像速度是必要的,但影像品質一樣重要,因為轉播員需要收到高品質的影像,才能清楚無誤報告現場賽況。此外,播報員需要的影像品質預期未來只會有增無減,因此系統必須能根據所需調整影像清晰度、對比度、色彩重現等,以確保最佳傳輸。

‍相機系統根據不同的建築結構,永久安裝於各球場。這需要考量相機角度、視野範圍、光源及天氣影響等因素,以完成高度精確的測量。然而,系統經過校準後即可遠距操作,為球場、聯賽及足協省下大筆成本。 

‍我們是 Basler ‍的長期客戶,非常滿意雙方以方案為導向的合作模式!我們也有客戶對我們的產品有特殊需求,需要個別專屬方案。我們期待持續與 Basler ‍良好合作,聯手進一步「擴大」服務市場!
Matthias Engelhardt
vieww 總經理

‍出色的影像有助公平判決

‍除了門線技術,vieww ‍也為 VAR 系統提供 GLT ‍相機影像。為達成此目的,vieww ‍將 SDI ‍訊號轉為高品質 JPEG ‍影像,像一張張的照片那樣分開擷取各影像,以避免細節失真。ace 2 ‍相機是以 200 fps 錄製,不同於一般電視轉播所用的 50 fps,因此裁判手上握有更多幀賽況影像。與此同時,系統提供快速回應時間,這歸功於 vieww ‍研發的智慧伺服器/智慧客戶端概念不需要高資料傳輸率。

‍各相機以微秒為單位進行同步,能高效處理影像並傳輸到伺服器,即時提供資料用於追蹤球的動態、轉播畫面、分析賽事相關數據等。長達數十年是否進球的爭議終於可以放下了:裁判的手錶不到一秒鐘就能接收到資料,這有助可靠判斷是否進球得分。 

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。