스팟 조명 및 사용 시기
강렬하고 공간적으로 제한된 조명 패턴을 제공하며 일반적으로 넓은 작업 거리에서 명시야 조명(Brightfield Illumination)으로 사용됩니다.
어플리케이션에 적합한 조명을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 시장에는 다양한 조명 옵션이 있으므로 비용과 통합적인 노력을 절약하려면 설계 단계 초기에 적합한 조명을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇다면 비전 어플리케이션에 맞는 최적의 조명 유형을 어떻게 선택할 수 있을까요?
스팟 조명을 적용하고 사용하는 가장 좋은 시기를 알려 드리겠습니다.
스팟 조명 작동 방식스팟 조명 사용 시기 및 방법
스팟 조명은 강렬하고 공간적으로 제한된 조명 패턴을 제공합니다.
적용 예시 - 이 조명은 일반적으로 설치 공간이 협소할 때 작업 거리가 먼 설정에서 명시야 조명(Brightfield Illumination)으로 사용됩니다.
적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.
어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.
조명 선택에 도움이 필요하신가요?
당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.
조명 어드바이저